结果:找到"爱德万 R3770 网络分析仪",相关内容976条
  • N5230A是德40G网络分析仪
  • 是德N5230A40G网络分析仪产品名称:PNA-L网络分析仪JIANG产品品牌:Keysight/Agilent安捷伦产品型号:N5230A产品详情:2端口,高达6,13.5,20,40,或50GHzN5230APNA-L网络分析仪主要技术指标108dB的动态范围,<0.006dB迹线噪声<9微秒/点的测量速度,32个通道,16,001点支持TRL/LRM校准、晶片上、夹具内和波导测量描述安捷伦PNA-L矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。其的功能可以帮助您迅速、简便、地完成工作。108dB的动态范围及0.004dB的轨迹噪声<...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: N5230A是40G 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-08-08 21:28:00
  • E5071C是德网络分析仪Keysight
  • E5071C是德网络分析仪Keysight产品介绍蒋生产厂商:KeysightAGILENTE5071C产品简述:具有广泛的频率范围和众多功能,的射频性能和的测试速度,测量9kHz至8.5GHz射频元器件和电路的工具。E5071C网络分析仪具有广泛的频率范围和众多功能,在同类产品中具有的射频性能和的测试速度。它是制造工程师和研发工程师测量9kHz至8.5GHz射频元器件和电路的工具。主要技术指标宽动态范围:在测试端口上的动态范围>123dB(典型值)极快的测量速度:39ms(进行完全双端口校准,扫描1601点时)集成的2和4端口,带有平衡测量能力
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: E5071C是Keysight 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-21 21:37:00
  • 是德N5224A微波网络分析仪
  • KeysightN5224APNA微波网络分析仪10M-43.5GHz是德26.5G矢量网络分析仪N5224A主要特性与技术指标JIANG·10MHz至43.5GHz·2端口(单信号源)或4端口(2内置信号源)·127dB系统和132dB接收机动态范围、32,001个点、200个通道、15MHz中频带宽·高输出功率(+13dBm)和宽功率扫描范围(38dB)·最佳动态精度:在测试端接口使用0.1dB压缩和+12dBm输入功率·在10Hz中频带宽时仅有-114dBm的低本底噪声描述满足您预算的高性能网络分析仪PNA系列是业界最高性能的微波网络分析仪,可用于无源和有源器件测试。目前它提供以下五种...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 是N5224A微波 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-08 20:06:00
  • 是德N5242A26G网络分析仪
  • 是德N5242A26G网络分析仪N5222A高性能微波网络分析仪产品介绍N5222A高性能微波网络分析仪是业界具有高性能的微波网络分析仪,可用于无源和有源器件测试。目前它提供以下五种频率型号供您选择:13.5(N5221A)、26.5(N5222A)、43.5(N5224A)、50(N5225A)或67GHz(N5227A),为您的PNA定制适当的性能等级,以满足您的特定预算和测量需求。keysightPNA用于测试各种无源和有源器件,例如滤波器、双工器、放大器和变频器。PNA具有高性能特征,是进行元器件表征以及毫米波、信号完整性和材料测量的理想解决方案。精确的S参数测量PNA系列提供大功率...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 是N5242A 26G 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-03-12 16:44:00
  • 爱德万R3770网络分析仪
  • Advantest爱德万R377020G射频矢量网络分析仪jiang爱德万|AdvantestR377020G射频矢量网络分析仪|300kHz至20GHz爱德万R3768网络分析仪概述:2003年7月25日,日本东京Advantest宣布用于移动通信网络和无线局域网中的高频电子元器件的研发和生产的R3770、R3768网络分析仪发布。这两款新机型提供5ms/point的业内的测试速度大大的推进了制造业的生产能力。在宽带网络不断发展的今天,移动电话和无线局域网在家庭和办公场所的使用正在变得越来越流行。然而,由于射频频谱的有限性,为了适应数据通信的随之的增长,一个新的紧迫的无线通信规范正在形成以...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R3770 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-31 21:31:00
  • 是德E5063A网络分析仪
  • KeysightE5063A矢量网络分析仪JIANG矢量网络分析仪E5063A租赁销售KeysightE5063A租赁销售ENA矢量网络分析仪2端口,50Ω,S参数测试仪蒋选择#适合您的测试需求和预算的VNA频率选件,并可随时升级选件利用行业标准矢量网络分析仪始终如一的测量架构,提高生产效率和效益使用选件011增强PCB制造测试功能支持6种语言的界面,提供英语/简体中文的软件键和嵌入式帮助手册,使操作变得更加简单长期销售租赁回收各类全新/二手进口仪器仪表!免费评估货物价值,有资源的朋友欢迎转介,酬金丰厚!技术指标了解详细信息:查看技术资料#大频率18GHz动态范围117dB输出功率0dBm内...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 是 E5063A 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-30 23:08:00
  • 是德E5071C矢量网络分析仪
  • KeysightE5071C矢量网络分析仪KeysightE5071C租赁销售ENA矢量网络分析仪9kHz至4.5/6.5/8.5/14/20GHzjiang2或4端口,50Ω,S参数测试仪提供130dB宽广的动态范围、8ms快速测量速度和0.005dB/℃温度稳定度,可改善测量精度、提高产品良率并增加设计裕量增强时域分析选件可对高速串行互连进行全面表征,增强您对设计的信心所有选件均可升级,保护您的投资长期销售租赁回收各类全新/二手进口仪器仪表!免费评估货物价值,有资源的朋友欢迎转介,酬金丰厚!产品介绍生产厂商:KeysightAGILENTE5071C产品简述:具有广泛的频率范围和众多功能...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 是 E5071C 矢量 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-16 22:05:00
  • 爱德万R3770网络分析仪
  • Advantest爱德万R377020G射频矢量网络分析仪jiang爱德万|AdvantestR377020G射频矢量网络分析仪|300kHz至20GHz爱德万R3768网络分析仪概述:2003年7月25日,日本东京Advantest宣布用于移动通信网络和无线局域网中的高频电子元器件的研发和生产的R3770、R3768网络分析仪发布。这两款新机型提供5ms/point的业内的速度大大的推进了制造业的生产能力。在宽带网络不断发展的今天,移动电话和无线局域网在家庭和办公场所的使用正在变得越来越流行。然而,由于射频频谱的有限性,为了适应数据通信的随之的增长,一个新的紧迫的无线通信规范正在形成以确保...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R3770 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-14 16:00:00
  • AgilentN5242A网络分析仪
  • AgilentN5242A网络分析仪jiangAgilentN5242APNA-X微波网络分析仪产品简介JIANGN5242APNA-X微波网络分析仪全球广泛的单次连接测量应用软件,PNA-X网络分析仪是全球功能全、灵活的单次连接微波测试引擎,可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择:8.5(N5249A)、13.5(N5241A)、26.5(N5242A)、43.5(N5244A)、50(N524)和67GHz(N5247A)可满足您特定的器件测试需求N5242APNA-X微波网络分析仪产品介绍N5242APNA-X微波网络分析仪全球广泛的单次连接测量...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: AgilentN5242A 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-30 18:53:00
  • R377020G射频矢量网络分析仪
  • Advantest爱德万R377020G射频矢量网络分析仪JIANG爱德万|AdvantestR377020G射频矢量网络分析仪|300kHz至20GHz爱德万R3768网络分析仪概述:2003年7月25日,日本东京Advantest宣布用于移动通信网络和无线局域网中的高频电子元器件的研发和生产的R3770、R3768网络分析仪发布。这两款新机型提供5ms/point的业内的测试速度大大的推进了制造业的生产能力。在宽带网络不断发展的今天,移动电话和无线局域网在家庭和办公场所的使用正在变得越来越流行。然而,由于射频频谱的有限性,为了适应数据通信的随之的增长,一个新的紧迫的无线通信规范正在形成以...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R3770 20G 射频矢量 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-06-21 21:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: